结果:找到"PCBLAYOUT ALLEGRO AD",相关内容94条
- 请教一些关于PADS和Allegro转换导入问题
- PADS的PCB,转换成ASC文件,确实可以导入。立创EDAPADS的原理图SCH,转换成ASC文件,导入不了原理图。Allegro的PCB设计文件BRD,也导入不了立创EDA。看下能否解决一下
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PADS,Allegro 发帖人:樂PADS 发帖时间:2022-12-28 14:36:00
- 文档层求助
- 请问上面的这个文档层在allegro中绘制封装是什么层啊?是Assembly_Top层吗?
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创EDA Allegro 发帖人:yydcc 发帖时间:2022-10-03 21:10:00
- PCBlayout设计
- 您好首先很高兴能认识你,希望我们今后能合作!我们目前在四川省成都市青羊区,从2014年至今,成立四川沃珑电子科技有限公司已有3年多时间了,我们目前有8个资深LAYOUT工程师,都是从大公司出来的。其中有5个就从上海广达、英业达出来的。至目前工作经验已超过10年。最低工作经验都在3年以上。我们承接PCB设计的产品范围有:计算机主板、IPC、服务器、手机主板(高通、MTK、RDA、PX2、展讯)、通信、工控、FPGA\DSP、网络视频、电子医疗、汽车电子、航天航海、穿带设备、功率电源等。基本不限产品种类。具有EMC/ESD,SI/PI等丰富设计经验,HDI\背钻等有丰富经验。我们使用软件有:Ca...
- 所属专栏: Layout布线 标签: allegro,pads 发帖人:PCBlayout 发帖时间:2022-04-07 12:30:00
- allegro&立创EDA&InteractiveHTMLBOM
- 你好,我们allegro画出来的板子,想通过立创EAD生成可供InteractiveHTMLBOM使用的JSON文件,有没有对应的办法,谢谢,主要想使用BOM和器件动态对应这个功能给产线焊接用;
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: allegro 立创EDA InteractiveHTMLBOM 发帖人:lutu 发帖时间:2021-06-04 10:44:00
- 寻PCBlayout兼职工程师
- 寻1~2个长期合作伙伴,兼职layout工程师,要求熟练使用cadenceallegro,有丰富的项目经验。主要单板是单片机系统。有意者请加qq:54480424。验证说明:layout兼职。
- 所属专栏: Layout布线 标签: allegro cadence,layout,兼职 发帖人:飞扬尘世间 发帖时间:2021-05-06 16:09:00
- 承接PCBLAYOUT业务,多年外包公司经验。
- 多年设计外包公司经验,消费类,医疗类电子相当熟悉,海思,瑞芯微,赛灵思等市面上有的芯片都有设计过,有需求可以加QQ详聊610856390
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCBLAYOUT ALLEGRO AD 发帖人:渣子是猪 发帖时间:2021-04-02 10:40:00
- ALLEGRO转PADS,一键搞定
- ALLEGRO转PADS,一键搞定。如有需要请联系我,深圳核兴电子科技有限公司部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502A效果图:
- 所属专栏: Layout布线 标签: ALLEGRO转PADS 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-25 16:46:00
- AD会删客户文件吗?
- 一个奇怪的经历,AD绘制的PCB使用嘉立创下单助手下单后,PCB工程文件会丢失?第一天晚上改了一部分文件,时间在0:24分左右;第二天又改了一部分,改完打压缩包使用下单助手上传嘉立创,关机后再次打开发现当天改的全部丢失损坏或损坏,包括上传的压缩包都没有了,全部被删除,回收站没有,工程文件损坏,由于原理图没有改,还是昨天的时间,没有损坏,损坏的都是最新的文件,说明有某种程序暗中操作了,连那个保存历史备份的历史文件夹也被干掉了,而且是按照时间来的,最新的几个小时内的文件会损坏,PCB打开是空的,已经碰到过两次这种情况,每次都是上传嘉立创后出现;第一次是在家里电脑上传的,移动硬盘到公司里发现丢失文...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:Tesla 发帖时间:2019-11-23 16:46:00
- 【吐槽】【寻求解决办法】Allegro输出Gerber一般会漏槽
- 本主题是想吐槽一下,但更想寻求一个解决办法。Allegro一般会输出一个钻孔文件,这个文件包含了所有的钻孔。但我们遇到的所有钻孔文件好像都不会有槽孔的现像,都是把槽孔画在分孔图层中让人工自已去挑。今天遇到的资料案例是CadenceAllegro16.6-P004输出的Gerber文件。下图是分孔图,算上槽孔应该有8把刀具实际的钻孔文件中只有6把刀如下:;LEADER:12;HEADER:;CODE:ASCII;FILE:faceBoard-1-2.drlfor...layersTOPandBOTTOM;Holesize1.=16.000000Tolerance=+0.000000/-0.00...
- 所属专栏: PCB打样 标签: Allegro 发帖人:GUO 发帖时间:2019-01-14 17:32:00
- AD的版本兼容问题之漏阻焊开窗(请用Gerber文件下单)
- 今天发现一个问题。客户使用我们的小助手下单的时候,展示的图形是正常的,主要是指下图四个大阻焊开窗。但是真正处理完的工程资料后,发现这四个位置并没有开窗。分析原因。这个原因主要是由于客户layout时使用了高版本的AD软件,这四个位置的焊盘是使用Track画出来的,在传统的低版本中是走线的意思,一般Track是不会有阻焊开窗的。但是在高版本AD中新增了一个功能,就是给予了Track特殊属性,使之在输出Gerber的时候可以输出对应的阻焊开窗。如下图所示,给Track设置了Manual属性,输出的时候就会有阻焊开窗。但是如果使用低版本的AD打开这文件,是识别不了这个属性的,就会默认输出没有开阻焊...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD 发帖人:GUO 发帖时间:2019-01-11 14:36:00
返回